欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

测量仪器的介绍2-电机在机器(装置)中发挥的作用 ③运行(机电一体化讲座-8)

  • 2023.03.08 16:34:24
  • 米思米
  • 1704


 电机的种类和用途

根据用途选择电机

电机在我们的生活中被用于各个领域。
虽说都是电机,但种类各式各样,从简单旋转结构的电机,到能够进行细致设置的高精度电机,
执行直进驱动的线性电机等。重要的是根据用途选择合适种类的电机。

<例>

1.需要定位精度的时候

机械方面多与滚珠丝杠或皮带驱动组合,在重复定位精度、分辨率高的情况下,使用步进电机/伺服电机。

2.包括加减速在内,需要控制速度的时候

让物体运行时,以多大程度的速度运行是一个很重要的条件,加减速的时间很大程度上受该速度程度(或者必要的力度)的影响。
从AC感应电机/DC电机/步进电机/伺服电机中选择。
此时,机械方面如何产生惯性小的机构,会导致选择的电容电机发生变化,故必须讨论,这是一项非常重要的工作。

 电机的特征

电机的种类

构成

硬件

软件

特征

AC感应电机
  测量仪器的介绍2-电机在机器(装置)中发挥的作用 ③运行(机电一体化讲座-8)

> 商品详情

如果只是单纯”的转动,则可不要控制器

配线数量少

可以进行

操作简单。
使用专用控制器即可进行正反转,速度设置。

DC电机
 
测量仪器的介绍2-电机在机器(装置)中发挥的作用 ③运行(机电一体化讲座-8)

> 商品详情

控制器(+PLC)

配线数量比较少

可以控制ON/

OFF

操作简单。
可进行正反转,速度设置。转数的稳定性高。

步进电机
 
测量仪器的介绍2-电机在机器(装置)中发挥的作用 ③运行(机电一体化讲座-8)

> 商品详情

驱动器

控制器(+PLC或者PLC内的控制器)

配线数量多。

还需要增益调整。

移动量、加减速等参数多。复杂

分辨率高。
闭环控制。

(有丢步可能性)

可以定位及加减速

伺服电机
 
测量仪器的介绍2-电机在机器(装置)中发挥的作用 ③运行(机电一体化讲座-8)

> 商品详情

驱动器

控制器(+光栅尺PLC)

配线数量多。

还需要增益调整。

移动量、加减速等参数多。复杂

分辨率高。
闭环控制。

(不会丢步)

可以定位及加减速

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities